请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好:
我不会 根据 John 的代码同时 ping eth0和 eth1。 它们 始终是 数据包丢失。 可以帮帮我吗? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我不会 根据 John 的代码同时 ping eth0和 eth1。 它们 始终是 数据包丢失。 可以帮帮我吗? 非常感谢。
e2e.ti.com/.../8836.7142.Code-Changes-to-NIMU-and-Explanation.docxOK,thanks。我希望您能帮助我。