This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:双 EMAC 模式下的以太网问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/696009/linux-am3352-ethernet-issue-in-dual-emac-mode

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我们将使用两个 cpsw 从站。 一个从器 件与 KSZ8895RQXIA 相连、即使我拔下以太网电缆、链路状态也不会改变。 如果我使用 ifconfig eth0 down,ifplugd 会立即重新生成它。

DTS 文件中是否需要管理交换机的任何额外参数。

谢谢、

Rohit Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持将外部开关 MII/RMII/RGMII 连接至 CPSW 的用例。 我们有客户成功实施此方案的信息、但再说一遍、这不是我们支持的用例。