请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
我在 SD 卡中创建了2个分区(1。 引导和2. ROOTFS)、并且我在 ROOTFS/BOOT/ LOCATION 具有 zImage。 我能够正确引导。
现在我想从引导分区使用该 zImage。 在 u-boot 中需要进行哪些更改才能在第一个分区中找到 zImage? 是否可以使用引导分区中的 zImage 和 ROOTFS/BOOT/中的 DTB? 或者我需要两者位于同一路径?
谢谢你。