大家好、
我想在 TDA3 D3-RVP 板上的 PSDK 3.4中添加定制 LCD 显示屏。 该显示屏的分辨率为400 x 1280、因此它实际上是一个垂直/纵向显示屏。 该显示屏应通过 usecase chains_issIspSimcop_Display 显示来自1920x1080图像传感器的帧。 整个用例在另一个输出显示屏(HDMI)上工作正常。
现在我遇到了一些问题、这种异常的分辨率导致代码中出现错误、例如在显示驱动程序函数 VpsCore_dss ValidateDssParams (在 vpte_dss.c 中)中。 还有一些函数、在这些函数中、分辨率似乎被强制进入水平图像(chains_issIspSimcop_Display_SetDisplayPrms)。
那么、首先、是否有关于如何将自定义显示集成到 PSDK 的指南?
第二、是否甚至可以在 PSDK 中添加像我一样的垂直显示?
此致、
托比亚斯