工具/软件:Linux
我们有一个使用 AM335x 处理器并运行 DISDK 7.0中包含的3.12.10内核的电路板。 我们板上有2个 USB 端口、一个主机和一个器件。 可以将主机端口设置为在其上运行 IP、并使用 g_ether 驱动程序。 我们注意到、在我们的一些电路板上、当它们启动并将 USB 器件连接到 USB 主机端口时、我们会在/var/log/messages 文件中看到这一点:
8月22日15:51:18 Node00b01973d808守护程序.err udevd[870]:Worker [873]超时、将其杀死
8月22日15:51:18 Node00b01973d808 daem.err udevd[870]:序列1256 "/devices/ocp.2/47400000.usb/47401400.usb/musb-hdrc.0.auto/gadget/net/usb1 "已取消
8月22日15:51:18 Node00b01973d808 daemon.err udevd[870]:工人[873]被信号9终止(已终止)
并且从未设置 USB1端口、并且没有 IP 流量通过该端口。 这可能是什么原因、我们如何解决?