请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK6748 主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 ADS131A04
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想将外部 ADC 连接到 LCDK6748。
在考虑 ADC 组件价格和 BIOS 驱动程序支持后、我希望使用 SPI ADC。 所需的 SPI 接口位速率约为2Mbps。
对于 ADC、100kHz 采样率不是高电平。 而且、SPI 接口的2Mbps 不是高电平。
同时、我不确定 SPI BIOS 驱动程序是否能够在不中断的情况下根据 BIOS 环境处理此实时时钟数据。
如果您能就基于 LCDK 6748 BIOS 环境的高速 SPI ADC 编程向我们提供建议、那将会非常有帮助。
感谢您的关注,并期待您的评论。