This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:DDR 存储器映射

Guru**** 2526920 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/723722/linux-am5728-ddr-memory-map

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

AM5728有2个 EMIF。 每台设备最多可连接2GB DDR。
我们是否可以使 EMIF0 2GB 用于 DSP、并使 EMIF1 2GB 用于 A15运行 Linux?
如果是、如何基于 PLSDK 执行?
谢谢!

BR、
丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denny's:

    我认为您不能让 DSP 专门使用特定的 EMIF、但您可以为 DSP 分配2GB DDR。
    您可以通过修改以下内容来实现此目的:
    arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi ->请参阅 dsp1_memory_region 和 dsp2_memory_region
    您可能还需要将 am57xx-evm-cmem.dtsi 中的保留存储器与 DSP RTOS 应用程序中的资源表对齐。

    此致、
    Yordan