This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:安全引导配置和闪存大小

Guru**** 681440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191654/am4377-secure-boot-configuration-and-the-flash-size

器件型号:AM4377

大家好、

我有基于 MT25QL512的安全启动工作配置、但闪存暂时缺货、因此我们必须使用 MT25QL256组装电路板、我无法再刷写固件。 不同的闪存大小如何导致问题? 我应该更改配置中的某个内容吗?

此致、

S.Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们能更详细地了解您的查询吗?
    -什么是软件基线?
    -如何刷写固件?
    -是否有日志文件?
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的快速响应。 我将尝试解释发生了什么:

    我们使用定制的 Qt 应用程序通过 UART 下载引导加载程序。 (SYSBOOT[4:0]= 11010)

    之后,program_QSPI()函数通过 QSPI 写入闪存。

    引导加载程序固件已通过 UART 发送、我可以从 QT 应用程序中看到、但未接收到确认。

    如果我使用具有512MB 闪存的电路板、一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您电路板上的 AM437x 器件型号是什么?
    我的理解是您能够引导您的电路板(+新闪存),并且在 program_QSPI()中遇到问题。 我的理解是否正确?
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号为 AM4377BZDND80S。 第一级 ROM 引导加载程序启动、它从 UART0读取、这是正确的。 但我无法将固件下载到闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    复位后、您的闪光灯将通过 UART 加载、然后您的闪光灯开始运行...但会以某种方式锁定...
    我的理解是否正确?
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    你怎么知道闪光器开始运行... 我正在尝试如何将问题一分为二:
    a。 如果闪存器运行=>通过验证=>与 HS 无关=>调试闪存器... 与新闪存相比...
    b。 如果闪光器未运行=>首先检查在对闪光器签名时缺失的任何内容...
    最棒的
    -香港