This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:EOL

Guru**** 2554910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/723382/am3703-eol

器件型号:AM3703

您好!

我们正在排除除 CUS 1之外的所有封装。

此封装是否也存在淘汰风险?

对于低功耗应用、可能需要考虑哪些最可靠的选项/平台?

AM335x?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、

    AM3703是成功的器件系列的一部分。 产品寿命对 TI 及其客户至关重要。 为了满足客户需求、我们采用库存管理和多采购策略等策略来解决连续性问题。

    以下是参考 TI EOL 政策(第20节)的 TI GQC (通用质量指南)外部链接: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    关于 AM335x、它适用于我们的客户的各种应用、包括低功耗应用。