This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:VISS 是否支持同时输出 YUV422和 yuv420?

Guru**** 2555020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192794/tda4ve-q1-does-viss-support-outputing-yuv422-and-yuv420-simultaneously

器件型号:TDA4VE-Q1

您好、香榭丽舍

客户使用 TDA4VE  j721s2 8.4 SDK。 在 APP_SINGLE_CAM 中配置摄像头时、VISS 是否支持同时输出 YUV422和 Yuv420?

谢谢
此致、
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    否、VISS 无法同时输出 YUV422和 YUv420。

    此致、

    Brijesh