This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:DM3730 + DSI LCD。 CAN#39;t 更新帧缓冲区。

Guru**** 2547550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/718664/dm3730-dm3730-dsi-lcd-can-t-update-frame-buffer

器件型号:DM3730

你好。

我尝试通过 DSI 配置显示、但没有成功。

内核为 DVSDK 中带有定制板级配置文件的2.6.37。

如果您从 taal 驱动程序成功探测到显示、您是否进行了一些其他内核修改?

您可以共享驱动程序和板级配置文件吗?

提前感谢。

此致、

Vojislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题似乎有6年的历史(DM3730 + DSI LCD)。 无法更新帧缓冲区)、仍然无法帮助连接点以解决您在论坛中提出的问题。  

    这话什么意思  

    [引用 user="Vojislav Leontic76"]如果您成功地从 taal 驱动程序探测到显示,则您还进行了一些其他内核修改[/引用]

    我们不再支持2.6.37内核。  

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于旧版内核不再受支持、并且对上面的查询没有响应、我现在关闭此 TT。

    此致、
    Manisha