This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:在 uboot 中启用 cpsw5G

Guru**** 2554700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192607/dra821u-enabling-cpsw5g-in-uboot

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

香榭丽舍

我看到一些迹象表明,在 uboot 中已完成启用 cpsw5g 的工作: https://patchwork.ozlabs.org/project/uboot/patch/20210712062025.14518-22-kishon@ti.com/ 。  

这将在 Linux SDK 中提供吗? 如果是、何时? 目前、SDK 文档中的 uboot 用户指南根本没有提到 keystone3器件: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/08_05_00_08/exports/docs/j7200/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-Network.html

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不确定您的问题到底是什么。 您是否在 U-Boot 中通过其中一个 CPSW5G 端口请求 TFTP/NFS 支持? 如果是、SDK 中不支持此功能。

    [引用 userid="80196" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192607/dra821u-enabling-cpsw5g-in-uboot ]我看到一些迹象表明在 uboot 中启用 cpsw5g 已完成。https://patchwork.ozlabs.org/project/uboot/patch/20210712062025.14518-22-kishon@ti.com/ 。  [/报价]

    TI U-Boot 使用 MCU CPSW2G 来支持任何 TFTP/NFS。 您引用的补丁处理以太网固件提供的 CPSW5G 交换机、该交换机在 MCU2_0上运行并在 U-Boot 上引导。 这不是本机支持。  

    [引用 userid="80196" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192607/dra821u-enabling-cpsw5g-in-uboot?] Linux SDK 中是否提供此版本? 如果是、何时? 目前、SDK 文档中的 uboot 用户指南根本没有提到 keystone3器件: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/08_05_00_08/exports/docs/j7200/linux/Foundational_Components/U-Boot/UG-Network.html

    这似乎是一个不同的问题。  TDA4器件不支持以太网外设引导。

    Linux 内核中的原生 CPSW5G 驱动程序支持应在最新 SDK 中提供。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    是的、要求能够使用 cpsw5g 通过网络从 uboot 加载映像。 客户系统中未启用 cpsw2g。  

    是否有在 uboot 中启用 cpsw5g 的计划? 相关讨论提到正在考虑这一问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021996/dra821u-cpsw5g-enabling-in-u-boot

    我的第二个注释更多地涉及文档方面:上面链接的 DRA821 SDK 中的 uboot UG 仅提及与 DRA821 SDK 无关的 AM335x/AM437x。

    谢谢你

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    [引用 userid="80196" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192607/dra821u-enabling-cpsw5g-in-uboot/4494687 #4494687]uboot 中是否有启用 cpsw5g 的计划? 相关讨论提到正在考虑这一问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1021996/dra821u-cpsw5g-enabling-in-u-boot

    不、我不知道有任何计划在 SDK U-Boot 中启用此功能。 2021年引用的主题帖也没有对已提交的计划做出任何评价。

    [引用 userid="80196" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192607/dra821u-enabling-cpsw5g-in-uboot/4494687 #4494687"]我的第二个注释更多地涉及文档方面:上面链接的 DRA821 SDK 中的 uboot UG 仅提及与 DRA821 SDK 无关的 AM335x/AM437x。

    同意。 文档来自一个共同的来源、因此您可以看到差异。 总之、本页介绍 ROM 支持的以太网引导、不支持该引导。

    您所要求的功能是常规的 sdcard/eMMC/ospi/USB 引导、在 U-Boot 提示符下支持以太网。

    此致

    Suman