This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718-HIREL:OPP 电压和频率之间的关系

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192305/am5718-hirel-relationship-between-opp-voltage-and-frequency

器件型号:AM5718-HIREL

大家好

我对数据表(SPRS999)第5.5.2节中描述的 OPP 电压和频率之间的关系有疑问。

我们计划以600MHz 运行 MPU_CLK。
在这种情况下、是否可以如下图所示线性降低 VD_MPU 电压?

   

此致、
尤雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUYA、 不、不是。  应使用的最低电压是频率<= 1GHz 时的 OPP_NOM 电压。

    此致、

    Kyle