This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:UART 不工作

Guru**** 2550200 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192317/am5706-uart-not-working

器件型号:AM5706

尊敬的团队:

我 在项目中使用 AM5706、并使用 UART3和 UART9进行串行通信。 因此、我们制作了2块电路板、我面临以下问题。 UART 被转换为 RS422以连接到 PC。

  • 电路板1
    • UART9工作正常
    • UART3发送工作正常、探测并观察到的信号与预期的相同
    • UART3接收器不工作。 在 RS422转换(接近处理器)后探测 UART 信号符合预期。
  • 电路板2
    • UART9工作正常
    • 正在进行 UART3传输、但我们正在观察 gabage 字符的串行终端。
    • UART3接收器不工作。 在 RS422转换(接近处理器)后探测 UART 信号符合预期。
  • 在 UART3中、仅使用 TX 和 RX 信号

UART 的原理图设计附后供参考

请帮助我解决此问题

此致、

Athuljith R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中看不到任何明显的东西。  UART3迹线是否比 UART9迹线长得多?  您是否已仔细检查多路复用器模式引脚设置以确保它们正确?  您可以将引脚置于 GPIO 模式并手动读取、以查看信号是否到达器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART3信号可能位于多个引脚位置。  请验证引脚多路复用器仅为使用的引脚选择 UART3、而不选择其他引脚。  为同一功能选择多个引脚可能会导致问题。