This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:SPI 最大布线长度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191982/am5706-spi-max-trace-length

器件型号:AM5706

大家好、我在项目中使用的是 AM5706处理器。 我计划使用3个频率为40MHz 的 SPI McSPI 内核。 我想了解 PCB 上 SPI 线路的最大布线长度。

此致、

Athuljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 SPI 接口的任何最大布线长度规格。  对于较长的 PCB 布线、传输线路的影响可能变得非常关键。  建议参考《高速指南》应用手册(https://www.ti.com/lit/pdf/spraar7)、了解有关如何正确设计 PCB 以最大程度地减小这些影响的信息。 如果需要在测试期间进行调整、也可以包含串联端接电阻器(或类似电阻器)。