您好、专家
我已经使用 USB 引导过程(DFU)引导至 u-boot 提示符。现在我希望从 u-boot 提示符引导 Linux。因此我已经厌倦了将 initramfs 组合 到内核映像、使用 initramfs 生成内核映像。
因此、我对以下过程感到厌烦
步骤1:
我已经通过 将以下内容添加到 Yocto 的 local.conf 配置中来构建 tisdk-Tiny-image-am*-evm.cpio.gz.u-boot
#生成压缩的 cpio 归档文件,并具有 U-Boot 标头
image_FSTYPES_append =" cpio.gz.u-boot"
步骤2:
我已经执行了这些步骤
将 cpio 格式的映像直接构建到内核中
使用 CONFIG_initramfs_source Kernel config 选项(在 menuconfig 中的常规设置中)可以指向主机系统上的文件夹位置、该文件夹位置包含 带有.cpio 后缀的单个 cpio 归档文件或用于构建 initramfs 映像的以空格分隔的目录和文件列表。 使用内置 initramfs 映像构建内核时、它将直接初始化并使用此 initramfs、而无需任何特殊的 U-Boot 处理(只需将'-'作为 RAM 磁盘的地址传递到 booti/bootm 命令第二个参数)或对内核命令行进行所需的更新。 虽然这种方法易于部署/使用,但每次需要对 rootfs 进行更改时,都需要重新构建完整的内核。
之后、我生成了内核镜像=镜像、使用镜像、我为 hs-fs 板生成了 fitImage。
这是日志
U-Boot SPL 2021.01 (1月27 2023 - 20:30:05 +0530)
EEPROM 在80时不可用、尝试在81时读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败-1
在冷启动时重置以解决 ErrataID:i2331
正在重置...
U-Boot SPL 2021.01 (1月27 2023 - 20:30:05 +0530)
EEPROM 在80时不可用、尝试在81时读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败-1
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3-v08.05.03 (Chill Capybar')
SPL 初始堆栈用法:13424字节
尝试从 DFU 引导
################################ 下载... 好的
按 Ctrl+C 退出...
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
不支持来自器件10的 init_env!
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意:BL31:V2.8 (发布):V2.8-34-g10f4d1a2d
注意:BL31:构建时间:20:24:48,1月27日2023日
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:08.05.00.007-117-g79243b1f (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10))) 1日(星期五) 27 14:57:22 UTC 2023 Aarch64
I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
I/TC:警告:请检查 opte.readtheddocs.io/.../porting_guidelines.html
I/TC:初始化主 CPU
I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3-v08.05.03 (Chill Capybar')
I/TC:Huk 初始化
I/TC:激活的 SA2UL 器件
I/TC:为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙
I/TC:SA2UL TRNG 已初始化
I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
I/TC:主 CPU 切换到正常世界引导
U-Boot SPL 2021.01 (1月27 2023 - 20:33:30 +0530)
EEPROM 在80时不可用、尝试在81时读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败-1
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3-v08.05.03 (Chill Capybar')
尝试从 DFU 引导
#### 下载... 好的
按 Ctrl+C 退出...
身份验证已通过
身份验证已通过
U-Boot 2021.01 (1月27 2023 - 20:33:30 +0530)
SoC:AM64X SR2.0 HS-FS
型号:德州仪器 AM642 EVM
EEPROM 在80时不可用、尝试在81时读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败-1
DRAM:2GiB
NAND:0 MIB
MMC:MMC@fa10000:0、MMC@fa00000:1
正在从 FAT 加载环境... MMC:无卡存在
IN:串行@2800000
输出:串行@2800000
ERR:串行@2800000
EEPROM 在80时不可用、尝试在81时读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败-1
NET:eth0:以太网@8000000port@1
按任意键停止自动引导:0
MMC:无卡存在
在器件1上找到 SD/MMC
MMC:无卡存在
MMC:无卡存在
MMC:无卡存在
MMC:无卡存在
bootm 命令的映像格式错误
错误:无法获取内核映像!
=> setenv serverip 192.168.10.1
=> setenv ipaddr 192.168.10.2
=> tftp fitImage
在端口1、速度1000、全双工上建立链路
使用以太网@8000000port@1器件
来自服务器192.168.10.1的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.10.2
文件名'fitImage'。
加载地址:0x82000000
正在加载:############################################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
####################################################
################################
10.8 MIB/s
完成
传输的字节= 21689499 (14af49b 十六进制)
=> bootm 0x82000000
##正在从82000000处的 FIT 图像加载内核...
使用'K3-am642-EVM.dTB'配置
正在尝试'kernel@1'内核子映像
描述:Linux 内核
键入:kernel Image
压缩:gzip 压缩
数据开始:0x820000f4
数据大小:21559410字节= 20.6 MIB
架构:Aarch64
操作系统:Linux
加载地址:0x80008000
入口点:0x80008000
正在验证散列完整性... 好的
身份验证已通过
##正在从82000000处的 FIT 图像加载 FDT ...
使用'K3-am642-EVM.dTB'配置
正在尝试'K3-am642-EVM.dTB' FDT 子映像
说明:平展设备树状物
键入:平板设备树
压缩:未压缩
数据开始:0x8348fa28
数据大小:57845字节= 56.5 KiB
架构:Aarch64
正在验证散列完整性... 好的
身份验证已通过
使用0x8348fa28上的 FDT blob 进行引导
解压缩内核镜像
错误:错误的 gzipped 数据
gzip 压缩:解压缩错误-1
必须复位电路板才能恢复
正在重置...
请提供克服此错误的任何步骤