This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:我是否可以将 CDCM61001RHBT 用于 C6655

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM61001, CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/722297/tms320c6655-can-i-use-cdcm61001rhbt-for-c6655

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件:CDCM61001CDCE62005

您好!

我将为 C6655选择参考时钟 IC。
CDCM61001RHBT 是否可以用作 C6655的 CORECLKp/n 的外部参考时钟源?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、该器件应该能够为 CORECLKp/n 提供参考时钟源、但将 CDCM61001与 TMDSEVM6657LS EVM CDCE62005中使用的时钟源进行比较、我看到以下缺点: CDCM61001仅提供一个时钟输出、而 CDE62005提供五个单独可编程的输出、可用于提供所有参考时钟:PCIe_CLKp/n、MCM_CLKp/n、SRIO_SGMII_CLKp/n、DDR_CLKp/n 和 CORE_CLKp/n

    因此、我建议坚持使用参考设计 TMDSEVM6657LS:CDCE62005中使用的时钟发生器。


    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.

    请列出实施所需的时钟和计划的频率。  一些时钟输入比其他输入具有更严格的要求。   KeyStone I 器件硬件设计指南应用报告(SPRABI2C)中的参考时钟讨论提供了详细的设计指南。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只使用带122.88Mhz 的 CORRECLKp/n。 将不使用 CORECLK 以外的其他器件。
    因此、单输出时钟 IC 对我来说就足够了。

    此致、
    H.U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H.U、
    即使您不打算使用 DDR、也需要为 DDRCLK 输入提供时钟。 时钟不必满足 DDR 的抖动要求、但必须存在时钟才能使 SoC 正常运行。 时钟用于将内部 DDR IP 置于默认状态。 如果不存在该接口、DDR 接口将消耗比指定的功率更多的功率。
    此致、Bill