This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62A7:导入 SDK 示例:解决 CCS 中的 AM62Ax 识别问题

Guru**** 657730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192328/faq-am62a7-import-sdk-examples-solving-the-am62ax-recognition-issue-in-ccs

器件型号:AM62A7

您好!

在尝试将 SDK 示例导入 CCS 12.1.0时、有些可能会遇到问题、提示"AM62Ax 器件无法识别"。

有关 该问题的更详细概述 、请参阅下面的屏幕截图。

让我们来看看这种解决方案的快速解决方案、这几乎不会占用您五分钟的时间。

此致、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文本解决方案:

    • 您将需要添加到 CCS 的补丁文件、更具体地说是 CCS 版本12.1。
    • 修补程序文件:e2e.ti.com/.../3365.AM62AxCSP.zip
    • 只需继续操作、将补丁文件解压到 CCS 目录中、您就完成了一半。
    • 现在、您可以在设置目标配置的同时轻松识别 AM62A 器件。
    • 此时、您在导入示例时可能仍然面临问题、因此只需继续操作并重新安装 CCS、这几乎不会超过两分钟。
    • 重新启动 CCS、现在您应该能够导入示例。

    视频说明:

    e2e.ti.com/.../8446.am62a-device-recognize.mp4

    设置目标配置指南: 定制目标配置

    谢谢