This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:查询 Debian 和 Ubuntu 支持

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1187986/am625-inquery-about-debian-and-ubuntu-support

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好 TI

有几个客户询问了 Debian 和 Ubuntu 对 AM62x 的支持。

您能不能告诉我们 AM62x 是否能够支持 Debian 和 Ubuntu 操作系统、即使是来自 Beagle Bone Black 等第三方解决方案?

关于 Debian /Ubuntu 支持、请告诉我是否已经有一个不是 TI 的团队、或者您将来是否有任何计划。

如果 Debian 可以在带有第三方版本的 AM62x 上运行、则可以建议在今年的新客户项目中使用 AM62x。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、Debian 将通过 BeagleBoard 社区在 AM62x 上提供支持、并且正在积极进行这方面的工作。 请在下面找到此项工作的当前位置以及一些有关如何以及从何处着手的指示。 我不知道任何与 Ubuntu 相关的工作、但由于 Ubuntu 基于 Debian、希望能通过 Debian 工作以某种方式启用。

    AM62x Debian 映像

    可从以下位置下载可引导的 AM62x Debian 映像: https://rcn-ee.net/rootfs/debian-arm64-xfce/
    这些图像将引导至提示、 并且应包括工作显示、但不包括图形(尚未显示)。

    https://git.beagleboard.org/beagleboard/repos-arm64
    https://debian.beagle.cc/arm64/

    其他信息

    AM62x 实际上将是社区提供 Debian 的第二个 TI 64位 ARM 平台。 第一个平台是 BeagleBoneRegisteredAI-64,它使用更高端的 TDA4VM 处理器,它实际上与 AM62x 器件共享了大量的架构(称为“K3”)和外设,因此它是一个很好的预先了解 AM62x 上情况的平台。 虽然下面的链接是 BB AI-64专用链接、但在使用 AM62x 进行初步步骤/实验期间、这些链接可能有助于在之后进行建模、同时还会在 Web 上添加 AM62x 相关信息。

    https://beagleboard.org/ai-64
    https://git.beagleboard.org/beagleboard/image-builder <-- BeagleBoard 社区项目中使用的映像构建器项目
    https://git.beagleboard.org/beagleboard/linux/-/tree/5.10-arm64/ <- BeagleBoard 用于 TI 平台的64位内核
    https://git.beagleboard.org/beagleboard/beaglebone-ai-64 <- BB AI-64的其他来源(例如引导加载程序)
    https://forum.beagleboard.org/t/how-to-make-sd-image-for-bb-ai-64/32724 <-- BB AI-64的手动映像构建说明。

    最后、我还建议查看/订阅 https://forum.beagleboard.org/上的论坛 、以便与最新发展保持联系。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andreas

    非常感谢您的回答。 它将非常有助于获得新业务。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adreas

    您能告诉我 Debian 和 Ubuntu 是否也支持 AM62A 吗?

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    目前、我在时间安排方面没有任何具体信息、但我认为从讨论中可以看到、我的目标是在 AM6x 产品系列中提供这种"标准发行版"产品(即、包括 AM62A)、而不仅仅是几种器件。 请注意、一般而言、我们还很早就推出 AM62A 了。

    此致、Andreas