This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM5718

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190639/am5718-am5718

器件型号:AM5718

您好!

关于使用 PCIe 和 AM5718的 PCB 布局、我们有一个简单的问题:  

我们在 AM5718中使用 PCIe、一个通道为2.5Gbs、在同一 PCB 上、我们有另一个具有 PCIe Gen3接口的 IC。 中间没有连接器、只是同一 PCB 上的点对点接口。 差分对(TX、RX 和 REF_CLK)的布线阻抗为100 Ω+-10%。 我们使用了该阻抗、因为 TI 在"应用手册"文档中建议使用该阻抗

《高速接口布局指南》(SPRAAR7I - 2018年11月- 2022年4月修订)

我们在 PCI 工业计算机制造商组中找到了此文档:

 

因此、...我们应该采用85欧姆的布线来支持不同的 GenX 器件?

此致、

Gorka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着 PCIe 速度的提高、我认为布线阻抗从100欧姆差分变为85欧姆差分。  对于您的设计(在同一 PCB 上实现点对点)、走线是否以任一阻抗走线可能无关紧要。  对于第2代(5Gbps)、我认为85欧姆是正确的。  对于 AM5718器件、我建议使用100欧姆电阻、因为这可能是在器件上验证接口的方式(5Gbps 时)。