This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:下载 jacinto7 SDK 的链接当前已关闭

Guru**** 1981085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190760/processor-sdk-j721e-link-to-download-the-jacinto7-sdk-is-currently-down

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

下载 jacinto7 SDK 的链接当前已关闭、 如果没有其他链接、您知道何时修复了吗?

不起作用的是 PROCESSOR-SDK-LINUXE-J721E 版本、该版本链接如下:  

https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-U6uMjOroyO/08.05.00.08/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_05_00_08-Linux-x86-Install.bin

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确认存在问题。 我们正在努力解决这一问题。

    将在修复更新后立即发布更新。

    此致
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已得到解决。 如果您仍面临问题、请立即尝试并告知我。

    此致
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、  

    感谢您的回答。 请参阅我们客户的反馈。

    "我的方面仍然不能正常工作。 我在匿名模式下尝试了铬、但我仍然有同样的问题。 我想今天早上它会起作用、但它不再起作用了。"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、更新中出现了故障。

    问题现已修复。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。