This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:CCS12上的线标记?

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190401/tms320c5535-line-markers-on-ccs12

器件型号:TMS320C5535

您好!

我还记得、CCS3.3上的 IDE 允许设置(打开/关闭切换)线标记、这种设置可以分散在一页代码上、并且可以通过简单地按一下快捷键来从一个标记跳转/循环到另一个标记。 在检查许多代码行时、这通常非常有用、因为用户可以快速地从大型代码文件的一个部分跳转到另一个部分、而不必执行全局搜索或查找等操作、也不必记住在移动到另一个代码行之前打开的行号。 标记用于在断点所在的同一位置进行可点击开/关、其中也针对特定代码行进行了指示...

我在 CCS12上似乎找不到类似的 Line Marker toggle tog-on/off 设置、我想知道 CCS12上是否 有类似的设置? 如果 CCS12存在、我会发现它非常有用。

谢谢、此致、

Mike