尊敬的 TI 专家:
我遵循了以下准则:Enable8PortEth_J7EVM_SDK7p1_public.pdf
我可以成功启用 Ethfw QSGMII 并与 以下器件正常通信以太网:TI-processor-SDK-RTOS-j721e-EVM-08_02_00_05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
现在 我使用的是:
TI-processor-SDK-Linux-J7-EVM-08_04_00_11和
TI-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_04_00_06
按照以下指南操作 :Enable8PortEth_J7EVM_SDK7p1_public.pdf 我修改了如下器件树:

1.刷新 默认软件=>成功启用 Ethfw QSGMII
我已将 从 ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_04_00_11的 tisdk-default-image-j7-evm.tar.xz 中提取的默认软件刷写到 SD 卡
我看到 EthFw 映像: rootfs/lib/firmware/ethfw/app_remotesmookcfg_server_strip.xer5f、大小为626Kb

借助上面的 EthFw 映像、我可以启用 Ethfw QSGMII 并通信以太网:


2.当我构建一个没有更改源代码的新 Ethfw 映像并替换默认 Ethfw 映像时,还会成功启用 Ethfw QSGMII,但无法通信以太网:
新 Ethfw 映像、大小: 650、6kb

成功启用 Ethfw QSGMII、但无法进行以太网通信


请帮我检查此问题吗?
非常感谢!
此致、
迪纳