This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:DDR3时序

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/718837/linux-am3358-ddr3-timings

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我正在开发基于 AM3358的定制板(基于 BeagleBone 的设计)。  

我有 TI 脚本优化的 DDR3交流时序值。
并将 这些值更新到.gel 文件中。

我还执行了 EDMA 脚本以测试 DDR3L、测试成功完成。

我不熟悉 Linux 开发。
在 SD 卡或 eMMC OS 中集成优化的 DDR3L 值的最简单方法是什么?

 感谢您的评论。

谢谢

HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Tuning_the_DDR3_Timings_on_BeagleBoneBlack 它有点旧、但仍然有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的链接。 我想我现在已经完成了初始化。

    但是、这是一个定制板、我的 EEPROM 是空白的、并且我收到"不正确的魔数错误"
    我尝试搜索解决方案、但没有找到任何地方。

    是否可以为跳过 EEPROM 检查的预编译映像发布链接?

    是否有任何方法 可以将 EEPROM 检查跳过预编译映像?  

    谢谢你。

    -Harshal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法使用预构建的图像跳过此操作。 您可以对 EEPROM 检查进行硬编码、这是客户通常执行的操作。