This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2E05:如何在 K2E/K2H Keystone-II 器件上运行 OOB 演示?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1191353/faq-66ak2e05-how-to-run-oob-demo-on-k2e-k2h-keystone-ii-devices

器件型号:66AK2E05

你(们)好

如何在 K2E/K2H Keystone-II 器件上运行 OOB 演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题: 请提供有关如何  在 Keystone -II 器件上运行 OOB 演示的说明?

    答案:-

    预先要求:  

    1.----  Windows 10 操作系统(64或32位)-或- Linux -运行 DHCP 服务器。

    2.------ K2E EVM 或 K2H EVM

    有关如何  运行 OOB 演示 EVM 的说明

    K2E EVM

    请逐个执行步骤

    视频、了解上述相同步骤。

    e2e.ti.com/.../k2e_5F00_Maxtrix-App-Launcher.mp4

    适用于 K2H EVM

    此致

    Shankari G