This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625

Guru**** 2559110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1188659/am625-am625

器件型号:AM625

尊敬的专家:

我使用 了 FT234XD (USB 转 UART IC),并且在 MCU_UART0上设置了终端 UART ,但是它不起作用。 您能告诉我如何设置端口吗?请同时参考我的原理图作为附加文件。

e2e.ti.com/.../MUC_5F00_UART0-_2800_1_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../MCU_5F00_UART0_2D00_UART-_2800_1_2900_.pdf

王千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack Wang

    感谢您的查询。

    检查 您是否已验证硬件并检查 FT234XD 是否需要某些驱动程序。

    如果我们有一些意见、我将在内部与团队进行核实。 请期待一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    PC 可以检测 FT234XD COM 端口。 您是否有任何更新?

    王千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack Wang

    感谢您的参与。  

    FT234XD -我们在 EVM 上没有这种情况。 我假设您已确认您拥有所需的驱动程序。 您是否探测了信号以确保硬件正确。

    我一直在等待您的输入。 我将检查我们是否可以提供一些指导。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    很抱歉,我是在农历新年假期的时候才回复你的。 我确信 FT234XD 硬件是正确的,因为它在我的另一个带有驱动程序的产品上使用过。 请帮助检查 MCU_UAET0端口是否可以是终端?

    插孔 wang Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack Wang

    感谢您的备注。

    让我进行内部检查。

    此致、

    Sreenivasa