This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:构建 Vision SDK 3.04时面临问题

Guru**** 2540520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/719993/linux-tda2exevm-facing-issue-while-building-vision-sdk-3-04

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Linux

您好!  

编译 VISION SDK 3.04时遇到以下错误。  

(笑声)


已创建###/home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/binaries/apps/tda2ex_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2ex-evm/vision_sdk_ipu2_release.xem4。
#
'/home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/binaries/apps/tda2ex_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2ex-evm/ipu2/release/vision_sdk_configuro/osa_mem_map.h ->'/home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/links_fw/src/hlos/osa/include/osa_mem_map.h
# system:tda2ex-evm:Compiling system_ipc.c
# system:tda2ex-evm:Compiling system_GBM_allocator.c
system_GBM_allocator.c:在函数'GBM_wrap_native_buffers'中:
system_GBM_allocator.c:错误:gm_gm_state=gm_gm_gm_import_function_gm_gm_ine_importations.c
:gmb:inplicate_init_gmb:init_gm= 
^
system_GBM_allocator.c:178:7:错误:赋值会使指针从整数转换而不进行转换[-Werror=int-conversion ]
SURF = GBM_surface_import (dev、
^
# OSA:tda2ex-evm:Compiling OSA_mem.c
# OSA:tda2ex-evm:Compiling OSA_REMOTE_LOG_CLIENT.c
# OSA:tda2ex-evm:Compiling OSA_REMOTE_LOG_server.c
CC1:All warnings being as errors /home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux/common_footer_a15.mk
:58:failed pipe for target 's's's'sallocator_remote_log_remoted.1'***[GBM].make...6

:#GBM]\ingu_remoted.\ingu.\ingu.
Makefile:16:目标“系统”的配方失败
make[5]:***[system]错误2
make[5]:***正在等待未完成的作业....
# OSA:tda2ex-EVM:创建归档文件 osa.a
Makefile.mK:16:目标'vision_sdk_linux_lib'



的配方失败 make[4]:***[vision_sdk_linux_lib]错误2 Makefile:229:目标'links_fw_libs_HLOS 的配方失败 make[3]:***[links_makefile_apps:64]

目标'los_apps:'los'失败的配方失败 make':64_ops:ops:'los'
***[APPS]错误2
Makefile:12:目标'vision_sdk'的配方失败

 https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/706851?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=gbm_surface_import 中也提到了类似的问题 

但是、此处提到的解决方案不存在于 VISION SDK 3.04的 SDK 用户指南中

同样请求您的帮助。  

链接到/home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/binaries/apps/tda2ex_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2ex-evm/vision_sdk_ipu2_release.xem4...


已创建###/home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/binaries/apps/tda2ex_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2ex-evm/vision_sdk_ipu2_release.xem4。
#
'/home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/binaries/apps/tda2ex_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2ex-evm/ipu2/release/vision_sdk_configuro/osa_mem_map.h ->'/home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/links_fw/src/hlos/osa/include/osa_mem_map.h
# system:tda2ex-evm:Compiling system_ipc.c
# system:tda2ex-evm:Compiling system_GBM_allocator.c
 system_GBM_allocator.c:在函数'GBM_wrap_native_buffers'中:
system_GBM_allocator.c:错误:gm_gm_state=gm_gm_gm_import_function_gm_gm_ine_importations.c
:gmb:inplicate_init_gmb:init_gm=
^
 system_GBM_allocator.c:178:7:错误:赋值会使指针从整数转换而不进行转换[-Werror=int-conversion ]
SURF = GBM_surface_import (dev、
^
# OSA:tda2ex-evm:Compiling OSA_mem.c
# OSA:tda2ex-evm:Compiling OSA_REMOTE_LOG_CLIENT.c
# OSA:tda2ex-evm:Compiling OSA_REMOTE_LOG_server.c
CC1:All warnings being as errors /home/sj/dvr_toolchain/SDK/vision_sdk/build/hlos/makerules/linux/common_footer_a15.mk
:58:failed pipe for target 's's's'sallocator_remote_log_remoted.1'***[GBM].make...6

:#GBM]\ingu_remoted.\ingu.\ingu.
Makefile:16:目标“系统”的配方失败
make[5]:***[system]错误2
make[5]:***正在等待未完成的作业....
# OSA:tda2ex-EVM:创建归档文件 osa.a
Makefile.mK:16:目标'vision_sdk_linux_lib'



的配方失败 make[4]:***[vision_sdk_linux_lib]错误2 Makefile:229:目标'links_fw_libs_HLOS 的配方失败 make[3]:***[links_makefile_apps:64]

目标'los_apps:'los'失败的配方失败 make':64_ops:ops:'los'
***[APPS]错误2
Makefile:12:目标'VISION_SDK'的配方失败
make:***[VISION_SDK]错误2 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、
    您能否确认您使用的目标是 VSDK 3.4版本吗?

    此致
    Surya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下载正确版本的 rootfs (大小~70M)解决了我的问题,谢谢。
    之前,我已经下载了预构建的 rootfs (大小~704MB)