请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO-Sitara
工具/软件:TI-RTOS
我们使用的是 PHYTEC PHYCORE AM5728 SOM、它具有用于非易失性存储器的 eMMC。 虽然 TI 计划在今年的某个时候支持从 eMMC 引导 TI-RTOS、但现在尚未推出。
是否可以从 eMMC 引导 Yocto Linux 中的 ARM A15内核0处理器、然后在 ARM A15内核1处理器上运行 TI-RTOS? 除了启动 SOC 之外、内核0还能做什么其他事情、内核1无法做吗? 在两个 A15内核上运行不同操作系统时是否存在任何已知问题?
假设这是可行的、如何实现?