This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器建议

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0076
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/718715/processor-recommendation

主题中讨论的其他器件:TIDEP0076

您好!

为了自动检查生产线上传送带上的产品质量、我需要查找图像处理参考设计。 要进行质量检查的对象的尺寸较大、但具有不同的特性。 物体的尺寸为3英尺 x 1英尺、可能不需要高分辨率摄像头(我的假设)。 我需要一个参考设计、该设计可提供照明控制、高达4MP 的摄像机、处理单元内的本地处理以及功能比较(基于 Linux)。 系统应捕获 最低30fps。 此外、当产品流速为每秒2个物体时、它还应能够更快地分析数据。  

它可能具有边缘检测和功能检测示例/测试代码。

我希望对对象进行计数、将它们与特定大小进行比较、还希望为质量目的确定对象的不同特性。 此设计必须对低功耗和成本敏感。 您能否建议此类应用的 TI 处理器系列的最佳参考设计选项?

谢谢、

Abhijit

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijit、
    感谢您考虑在下一个项目中使用我们的器件。
    我将帮助您找到 TI 可为您提供帮助的产品。
    如果您访问 TI.com、顶部有一个大搜索框。 键入机器视觉、然后按 Enter。
    您将看到一个包含详细信息的屏幕(www.ti.com/.../universalsearch.tsp)
    屏幕右侧有一个框、您将找到一个名为 TIDEP0076的 TI 参考设计。 请参阅下面的链接。
    www.ti.com/.../TIDEP0076 vision&tisearch=Search-EN-Everything
    您可以从此处开始项目。 它基于我们的多媒体 AM57x 处理器系列。
    但愿这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rogerio。 这会有所帮助。  

    我可能需要连接两个摄像头。 那么、该解决方案是否起作用?

    谢谢、

    Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijit、
    该板具有3个 USB2.0、因此您可以为您的开发添加更多 USB 摄像头。 对于您的最终设计、您可以决定是否要使用支持多个摄像头的 USB 或 VIP 端口。