This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/718103/rtos-tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

CCS:5.5.0.00077

BIOS_6_37_05_35

PDK_C6678_1_1_2_6

xdctools_3_25_06_96

我们基于 C6678 EVM 板开发了自己的板(MCDR)。 当我们在静态 IP 模式下运行 HUA 演示时、两个板(EVM 和 MCDR)都可以正常工作、我们可以访问网页、没有任何问题。

当我们使用受管路由器在 DHCP 中运行时,两者都可以正常工作

当我们将电路板连接到非托管交换机、将交换机连接到路由器时、EVM 工作正常、但 MCDR 工作不正常。

下面是我们在控制台上看到的内容:

EVM:

QMSS 已成功初始化
CPPI 已成功初始化
PA 已成功初始化
HUA 2.00.00.04版
将主机名设置为 tidemo-
MAC 地址:00-17-EA-D0-64-DB
配置 DHCP 客户端
已成功初始化传递
以太网子系统已成功初始化
以太网 EventID:48和 vectId (中断):7.
EMAC 注册成功,正在等待链接。
服务状态:DHCP:   已启用 :000          
服务状态:THTTP   :已启用 :         000
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :000
网络已添加:if-1:192.168.0.180
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :017

MCDR:

QMSS 已成功初始化
CPPI 已成功初始化
PA 已成功初始化
HUA 2.00.00.04版
将主机名设置为 tidemo-
MAC 地址:00-17-EA-D0-64-DB
配置 DHCP 客户端
已成功初始化传递
以太网子系统已成功初始化
以太网 EventID:48和 vectId (中断):7.
EMAC 注册成功,正在等待链接。
服务状态:DHCP:   已启用 :000          
服务状态:THTTP   :已启用 :         000
服务状态:DHCP:   已启用 :正在运行 :000
服务状态:DHCP:   已启用 :故障   :002

为什么我们得到故障002?它意味着什么? 以及如何解决它?

我们是否需要对88E1111 PHY 进行编程?

感谢你的帮助

此致、

Murad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题是由于某种原因电路板无法从网络获取 IP。 由于您报告将电路板连接到 DHCP 服务器(如果是受管路由器)、工作正常、我建议您首先检查本地网络中的问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan、
    EVM 使用相同的设置并与开关配合使用...故障的含义以及两个板之间差异的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我错过了 EVM 与非托管交换机配合使用的机会。 嗯、在这种情况下、你是否对源代码进行了任何更改? 浏览 EMAC 示例、了解您是否已完全初始化以太网子系统(启用所有时钟)。

    此致、
    Yordan