This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:TMS320C5514/15"Power for TMS320C5514/15"文档在哪里?

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, TMS320C5514
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/717591/tms320c5515-where-is-the-power-for-tms320c5514-15-document

器件型号:TMS320C5515
主题中讨论的其他器件: TMS320C5514

此页面 :http://www.ti.com/analogue/docs/refdesignovw.tsp?familyId=64&contentType=2&genContentId=68379

有一个指向文档" TMS320C5514和 TMS320C5515的电源选项"(SLVA400B)的链接。 但链路已断开。 本文档在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    根据我的记录,“Power for TMS320C5514/15 (Rev B)”文档(slva400b)已 从 TI.com 中删除,因为它已经过时。 我也无法在内部数据库中找到该文档。

    它已替换为本文档和功耗估算电子表格...

    TMS320C5504/05/14/15/32/33/34/35/45的功耗估算和功耗总和(修订版 A)

    本文档中讨论的电子表格可从以下 URL 下载: http://www.ti.com/lit/zip/sprabn0

    这是您要找的吗?

     http://www.ti.com/product/TMS320C5515/technicaldocuments 上还有一些其他与电源相关的应用手册

      也可能对 SPRAC07感兴趣吗?

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这非常有用。 我仍然希望将旧文件用于存档(我们有一份技术说明引用它)。 是否可以在其他地方获得它? TI 是否有这些文档的存档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已随函附上您在此帖子上请求的文档。 请注意、我们已经从网站上删除了这一内容、因为这已经很旧了。  

    因此,请根据您的判断使用此文档-我们将无法就本文档中的任何后续问题提供任何指导。  

    我建议您继续使用 Mark 指向的配套资料。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Mukul  

    e2e.ti.com/.../slva400b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全理解您在这方面的注意事项! 这不适用于任何新的设计工作、而只是现有文档的上下文。 我已将其标记为过时、以防万一。 感谢您的帮助。