器件型号:BEAGLEBN
工具/软件:Linux
大家好、
我已成功使用编译的内核、总线盒、器件树和 ramdisk 引导 BeagleBone Black。 也就是说,使 u-boot 像这样运行:)
独立 ramdisk 的#: # Fatload MMC 0:1 0x80200000 zImage # fatload MMC 0:1 0x80f00000 AM335x-bonebblack.dtb # fatload MMC 0:1 0x81000000 uRamdisk # setenv bootargs console=ttyO0、115200 rdinit=/bin/sh # bootz 0x80200000 0x81000000 0x80f00000
这个东西引导正常、我获得了 shell 而不是/etc/init、如 rdinit bootarg 参数中所示。 我将 busybox 构建为静态二进制文件,ramdisk 结构非常简单,但功能齐全:)
现在,为了学习,我正在做同样的事情,但在内核中集成 uRamdisk:)这是使用 initramfs.cpio 文件的正确路径填充 menuconfig。
但是、它根本不启动。 即使我使用 LL_DEBUG 编译了内核、它也会在"启动内核"处获取 stustet、并且无法从它获取更多输出。 现在、u-boot 说明如下所示:
集成 ramdisk 的#(从 sohlink 初始化到总线框): # Fatload MMC 0:1 0x80200000 zImage # fatload MMC 0:1 0x88000000 AM335x-bonebblack.dtb # setenv bootargs console=ttyO0、115200 rdinit=/bin/sh # bootz 0x80200000 - 0x88000000
当我更改了加载地址时,我也尝试了以前的加载地址,但没有更改任何内容:)
为方便起见,我已附加了用于自动执行所有操作的 bash 脚本。 这运行正常、我已经测试了所有步骤。 我尽量简单,而且是一个简短的:)
#!/bin/bash #必需的构建顺序--> busybox、modules、rootfs、kernel echo & echo "--> ENV:Vars (选择 arm-linux-gnueabihf-或 arm-cortex_a8-linux-gnueabihf-)" MELP =${home}/MELP rtfs=${nomeforbus-linux-gnueabihf- }"${nomeecho-building 和 inese-recho$ {omeforeces=mes=mes-}mese-rechopr-linux-linux-rechopr-linux-rechopr-linux-rechopr-rechopr-pr-prues=${homeforeces=${home$ 请记住将 Busybox 设置为静态二进制文件"&&读取 rm -rf ${RTFS}&& mkdir ${RTFS}&& mkdir -p ${RTFS}/{bin、sbin 等、proc、sys}&& cd ${BUSY} make ARCH=arm cross_compile =${MYFS}/remotconfig }$ /bin/sh {MYSF=/bin/sh /bin/init}${MYFS–rechn=${r\n}${rechn${rechn${r\n}cc_preprefix–}${pri}${MYFS–}${pri}${rechn_remi–}${rf}*}cc_remot_remi{rf}${rf}${rf}cc_remot_remi{rf 构建模块(首先用于 ramdisk)、zImage 和 dtbs" echo "-->内核:设置 path_TO_RAMDISK 和大小"&&读取和读取 CD ${MELP}/linux-stable # make arch=arm cross_compile=${MYCC}mrproper bb.org_defconfig menuconfig modules -j6 make rarch=arm cross_mpruCONFIG={mMYCC=mund_mcure=$}mpru_mu_mu_mupru_mcuCONFIG$ {mu_mued$}mupru_mu_mu_mu= mupru_muarm=mu_mc && CD ${RTFS}&&查找。 | cpio -H newc -o >./initramfs.cpio && popd make arch=arm cross_compile=${MYCC}zImage dtbs -J6 echo && echo "--> done"&& echo && CD ${MELP}
所以、在这里保持好奇心、但让我了解您的建议、祝您度过美好的一天!