This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320VC5416:RTS 库

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/716488/rtos-tms320vc5416-rts-library

器件型号:TMS320VC5416

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

任何人都可以提供 rts_ext.lib。 我有 rts_EXT.lib。 我在 项目中为 dsk5416使用了 rts_EXT.lib,但我遇到了一个错误,“链接器:无法打开.lib 文件”。但是对于我的项目,我需要按照 dsk5416手册中的说明使用 rts_ext.lib。

请共享.lib 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享本手册的内容(最好提供下载链接)、以便我们可以检查。

    您还使用哪种 CSL 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dsp_2D00_lab_2D00_manual.pdfKindly找到所附的.Check 页码 24.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 CCS 版本3.1、但没有提到 CSL 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、这不是 TI 文档。

    就我而言、该库应该是 TI CCS 安装的一部分。 因此、如果您安装文档 CCS 版本中建议的、则库应位于列出的目录中。

    此致、
    Yordan