This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-PROC:中断关联

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/717107/rtos-ti-rtos-proc-interrupt-association

器件型号:TI-RTOS-PROC
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们可以使用任何 SYSBIOS 挂钩将函数/ISR (中断服务例程)处理程序与中断相关联、还是只需通过配置文件编辑器来实现。?  请提供建议。 提前感谢您。

Ty。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 ti.sysbios.hal.hwi 模块文档。 有一个 Hwi_create 函数。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 ToddMullanix。 我将查看这些文档。