This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H12:可在 K2H 板上嵌入 python 解释器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/716105/rtos-66ak2h12-possible-to-embedding-python-interpreter-on-k2h-board

器件型号:66AK2H12

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想通过在演示"图像处理"中使用66aK2H12 EVM 中的 Embedding Python 解释器来调用 python 函数。

我尝试将其包含在 makefile 文件中、但仍会出错

"

在./mcip_master_main_arm.c:70:0中包含的文件中:
/../../../../../../demos/image_processing/ipc/master/inc/mcip_process.h:40:30:致命错误:python2.7/pyth.h:无此类文件或目录
 #include "python2.7/python.h"   

"

您能帮我添加什么内容、或者如何使我的图像处理演示应用能够包含"python.h"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    据我所知、Processor SDK RTOS 中不支持 Python。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 RTOS 中添加 python 库的任何未来范围。

    谢谢
    Narayan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳拉延、

    目前没有计划在 Processor SDK RTOS 软件包中添加嵌入式 Python 支持、因为该支持旨在为器件提供低级和基本的 TI RTOS 支持、从而以尽可能小的占用空间获得实时性能。 n`t 高级功能、您可以探索使用 Processor SDK Linux、该 Linux 可能具有此功能、但我们没有令人信服的理由为现有用户群启用此功能、因为这不是我们广泛的客户群所要求的功能。

    尝试通过您自己的方式将其移植到 TI RTOS、就像 ARM GCC 编译器应该能够编译的代码一样。 您指示的构建错误仅显示您包含了报头、但未能指向计算机上安装 python 软件包的路径。 如果使用宏设置安装路径并将直接添加到编译器的 include 搜索路径中、则应该能够解决此问题。

    此致、
    Rahul