This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Leopard 成像板 dm368

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/716831/leopard-imaging-board-dm368

你好!

我已经在 Leopard 成像板上运行编码器流水线一段时间了。

我 正在运行 RidgeRun 试用 SDK、我的流水线工作正常、延迟处于最佳范围、视频质量也很好。 但问题是我的视频 发生了偏移(垂直翻转)、我无法诊断其原因。

这是我的流水线

gst-launch -e v4l2src input-src=composite chain-ipepe=false queue-size=6 always-copy=false! 太棒了! 大尺寸! 优先级尼斯=-20! 排队! dmaienc_h264 targetbitrate=6000000 single-NALU=true bytestream=true copyOutput=false 编码 preset=1 ratecontrol =1 inaframeinterval=23 idrinterval=46! 排队! 优先 级尼斯=-20! dmaiperf print-arm-load=true! rtph264pay pt=96! udpsink host=199.200.15.61端口=6666 SYNC=false ENABLE-LAST 缓冲区=false

SDP 文件的内容如下

V=0
C=IN IP4 199.200.15.61
M=视频6666 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 h264/90000

视频输出屏幕截图如下所示。

如图所示、视频向左移动或翻转。

期待您的帮助

阿萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 VLC 设置正常。视频未在 VLC 中翻转。 还尝试按照 SDP 文件接收流视频、但视频仍然相同。

    C=IN IP4 199.200.15.61
    M=视频6666 RTP/AVP 96
    a=rtpmap:96 h264/90000
    a=fmtp:97、encoding-name=(string) h264、sprop-parameter-sets=Z2QAKK2EBUViUKxUdCAqKxXFYQAVFoHQVgKisVxWQWKjoQFRWK4rFR0ICorFcVio6ECSFITk8nyfk\、J100k/nQRd78=天线、J100k/J569b、J100nT =天线、J100k/0Cr 天线有效负载=天线、J100uJ17dQ558uRdRb、J100nT =天线/J100nT、J100k/J100nT =天线 seqnum-base=(uint)295.