This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:在 Ubuntu 18.04上安装

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/716301/linux-processor-sdk-am335x-installation-on-ubuntu-18-04

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

大家好、我在 Ubuntu 18.04上、在安装"ti-processor-sdk-linux-am335x-evm"软件包时遇到问题。 错误提示缺少 uboot-mkimage。 我已按照 建议手动安装 u-boot-tools:i386和 u-boot-tools。 请提供帮助吗?





--------------------------------------------------
TISDK 设置脚本
此脚本将为 SDK 开发设置您的开发主机。
此脚本的一部分需要管理员权限(sudo 访问)。
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
验证 Linux 主机分发
不支持的主机、仅支持 Ubuntu 12.04 LTS、Ubuntu 14.04 LTS 和 Ubuntu 16.04 LTS
使用 Ubuntu 12.04 LTS、Ubuntu 14.04或 Ubuntu 14.04 LTS、继续。
--------------------------------------------------

从 Ubuntu 12.04开始、串行设备仅可由"删除"组的成员访问。
用户必须与此组分开才能拥有访问串行设备的适当权限。

您是否使用 sudo 运行此脚本? 检测到的用户名是'root'。
验证并输入您的 Linux 用户名,在
[ root ] dev 下面

,用户'DEV'已经是'dualout'组的一部分

,而是在“dialout'”组的下面。-----------------
安装程序包脚本
此脚本将确保安装了正确的主机支持程序包
。如果要安装程序包、此脚本需要管理员权限(sudo 访问)。
--------------------------------------------------
系统要求安装软件包 xinetd tftpd minicom autoconix automake dos2unix screen lrzsz uboot-mkimage
安装要求
您在主机上具有管理员权限(sudo 访问)。 您是否拥有管理员权限?
键入"y"继续、或键入"n"退出安装:y
执行 sudo apt-get install xinetd tftpd minicom autoconf automake dos2unix screen lrzsz uboot-mkimage
正在读取软件包列表...
已完成构建依赖关系树
正在读取状态信息... DONE
Package uboot-mkimage 不可用、但由另一个软件包引用。
这可能意味着该软件包丢失、已停产或
仅可从其他来源获得
、但以下软件包会替代它:
u-boot-tools:i386 u-boot-tools

E:软件包'uboot-mkimage'没有安装候选
失败的安装、正在中止。
设置失败,正在中止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian LAN、

    请查看本指南:
    software-dl.ti.com/.../Overview.html
    主机设置- Ubuntu 章节显示-"推荐的 Linux 发行版为 Ubuntu 14.04或 Ubuntu 16.04。"

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、我从谷歌上知道这一点。 但我的操作系统是 Ubuntu 18.04、这就是我向 TI 专业人员寻求帮助的原因。 现在每个人都是18:04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    我们计划在下一版 SDK 中支持 Ubuntu 18.04。 直到那时、如前所述、它才受支持。

    您可以尝试编辑上面的脚本以删除 uboot-mkimage。 这可能会使您启动并运行、也可能会导致其他问题。 这是我们可以做的最好的事情、尝试帮助我们处理未经验证或测试的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑脚本以添加"bionic" Linux 解决了我的问题。 谢谢!