This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM385:SD 显示 IPNC RDK 3.5的图形层支持

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/714568/linux-dm385-graphic-layer-support-for-sd-display-ipnc-rdk-3-5

器件型号:DM385

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

我正在使用定制的 DM385平台。 我只想知道图形层支持、在 SD 显示屏中使用帧缓冲区(fb1)。

我已经使用 GUI 测试应用程序测试了 fb1支持、以在具有 DVO2显示器件的 DM385上显示窗口。     

要支持 SD 显示,必须添加哪些必要的更改?

在运行 GUI 应用程序时,我无法看到任何错误日志!!! SD 显示屏中也不会弹出窗口...、

使用此显示控制器树

       {VPS_DC_AUX_INPUT_PATH、VPS_DC_HDCOMP_MUX}、
       {VPS_DC_HDCOMP_MUX、VPS_DC_CIG_PIP_INPUT}、
       {VPS_DC_CIG_PIP_OUTPUT、VPS_DC_DVO2_BLET}、

      /*(次要0显示路径) SEC1 -> SD */
       {VPS_DC_SEC1_INPUT_PATH、VPS_DC_SDVENC_MUX}、
       {VPS_DC_SDVENC_MUX、VPS_DC_SDVENC_blend}、

               /*图形连接*/
       {VPS_DC_GRPX0_INPUT_PATH、VPS_DC_HDMI_Bend}、
       {VPS_DC_GRPX0_INPUT_PATH、VPS_DC_HDCOMP_BLET}、
       {VPS_DC_GRPX1_INPUT_PATH、VPS_DC_DVO2_BLET}、
       {VPS_DC_GRPX2_INPUT_PATH、VPS_DC_SDVENC_BLET}、

               /*主输入路径*/
       {VPS_DC_MAIN_INPUT_PATH、VPS_DC_VCOMP}、

       {VPS_DC_BP0_INPUT_PATH、VPS_DC_HDCOMP_MUX}、
       {VPS_DC_HDCOMP_MUX、VPS_DC_CIG_PIP_INPUT}、
       {VPS_DC_CIG_PIP_OUTPUT、VPS_DC_DVO2_BLET}、

建议我解决这个问题!!!

此致、

Rajesh Kannan S