This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6711D:用于人脸识别项目

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6711D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/715035/tms320c6711d-for-face-recognition-project

器件型号:TMS320C6711D

我需要一条有关使用 TMS320C6711D DSPkit 执行"人脸识别"项目的指南、如果是、如何进行???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有适用于 C6711D 器件的任何人脸识别示例、但我们有适用于 C6748器件的人脸检测示例、您可以将其用作参考。

    请注意、TI 将上述软件视为"传统"软件、因此不再提供更新或支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

    萨欣·奥库尔先生

    但 我怀疑的是、我是否能够使用 C6711D 进行人脸识别。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有三种不同的 DSP TMS320C6711、TMS320C5416和 TMS320LF2407套件
    是否有人可以根据上述给定的 DSP 套件向我推荐一个良好的项目或小型项目?