This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 发布了 Processor SDK 5.0 (AM57x、AM437x、AM335x、AMIC1x、K2x、 C66x、C674x、OMAP-L13x)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AMIC120, OMAP-L137, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/715364/processor-sdk-5-0-released-am57x-am437x-am335x-amic1x-k2x-c66x-c674x-omap-l13x

主题中讨论的其他器件:AMIC110AMIC120OMAP-L137OMAP-L138

Processor SDK 5.0现已可供下载! 有关迁移信息、请参阅单个操作系统(LinuxRTOSAndroid)的页面。

处理器 SDK (软件开发套件)是适用于 TI 嵌入式处理器的统一软件平台、设置简单、提供开箱即用的基准测试和演示。  处理器 SDK 的所有版本在 TI 广泛的产品系列中保持一致,使开发人员能够跨器件无缝地重复使用和开发软件。  借助处理器 SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

为了简化终端用户体验、软件安装程序针对硬件平台和操作系统进行了定制–Linux、RT-Linux、RTOS 或 Android。 在下表中、您可以找到指向平台和操作系统下载页面的直接链接:

平台
系列

通用(GP)器件

高安全性(HS)器件

Linux

RT-Linux

RTOS

Android

Linux HS

RT-Linux HS

RTOS HS

AM335x

下载

下载

下载

 

mySecure 下载

 

 

AM437x

下载

下载

下载

 

mySecure 下载

 

mySecure 下载

AM438x (EPOS)

 

 

 

 

mySecure 下载

 

 

AM57x

下载

下载

下载

下载

mySecure 下载

mySecure 下载

 

AMIC110

 

 

下载

 

 

 

 

AMIC120

 

 

下载

 

 

 

 

K2E

下载

下载

下载

 

mySecure 下载

 

 

K2G

下载

下载

下载

 

mySecure 下载

 

mySecure 下载

K2H/K

下载

下载

下载

 

mySecure 下载

 

 

K2L

下载

下载

下载

 

mySecure 下载

 

 

C665x

不适用

不适用

下载

 

不适用

 

 

C667x

不适用

不适用

下载

 

不适用

 

 

C6747/45/43

不适用

不适用

下载

 

不适用

 

 

C6748/46/42

不适用

不适用

下载

 

不适用

 

 

OMAP-L137

 

 

下载

 

 

 

 

OMAP-L138

下载

 

下载

 

 

 

 

 

 

Linux 发行亮点:

  • 新构建
    • K2L 上的 HS Linux
    • 基于 AM57x 的 HS RT-Linux
  • 新功能
    • 2018 LTS 更新:2018 LTS 的第一版(内核4.14、U-boot:2018.01、gcc:7.2-2017.11、Yocto 2.4 (Rocko))。 有关更多详细信息,请参见 《迁移指南》。
    • AM57x:使用 TI-DL 实现前沿深度学习,该器件利用 TI 专有的在 EVE 和 C66x DSP 计算引擎上实施的高度优化的 CNN/DNN
    • AM57x:PTP:支持 PRU-ICSS 上具有 HSR 冗余的普通时钟(OC)主/从
    • AM57x:PTP:支持混合时钟(HC)、即 HSR 模式下的透明时钟(TC)+普通时钟(OC)
    • AM57x:HSR/PRP:添加了广播风暴预防
    • AM57x:HSR/PRP:以较小的数据包大小提高吞吐量
    • AM437x、AM57x:使用 Linux 实现简单的开放实时以太网(SORTE)
  • Linux 发行说明中的其他信息

 

RTOS 版本亮点:

  • 新功能
    • UART AppLoader: 通过 UART 接口支持两级引导加载程序
    • 通过 引入基于 rules_make 的环境、改善了整个构建 SDK 的开箱即用体验。 在安装后步骤中处理处理器 SDK 更新的所有环境变量依赖项
    • RTOS 发行说明中的其他信息
  • AM335x、AM437x、AM57x、K2G
  • Uniflash 闪存编程器: 在此版本中作为 Early Adopter 功能提供。 包括通过 JTAG 和 UART 为以下外设和 EVM 提供闪存支持
  • SPI:AMIC110 ICE、AM335x EVM、AM335x ICE
  • QSPI:AM437X IDK、AM571x IDK、AM572x IDK、AM574x IDK、K2G ICE、K2G EVM
  • K2G

 

Android 版本亮点

 

处理器 SDK 是免费的、不需要向德州仪器提供任何运行时版税。

有关软件和入门的更多信息、请参阅在线开发人员指南: