This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:TMS320C5535

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/714739/ccs-tms320c5535-tms320c5535

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用的是 ADXL345数字加速计和 TMS320C5535评估板、我想使用 TMS320C5535的 SPI 接口读取 ADXL345 (带 ADC)、  

 请允许我们这样做。   

提前感谢

Kusuma.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kusuma、

    我不熟悉 ADXL345数字加速计、但通常它应作为 SPI 从站工作、TMS320C5535应作为 SPI 主站工作。
    我建议您查看 CSL_McSPI_MasterDMA_example、它是 TMS320C55x 芯片支持库(CSL) v3.08的一部分。 可从以下网址下载:
    http://www.ti.com/tool/sprc133
    您可以使用 ioExpander 读取和 ioExpander 写入函数通过 SPI 进行通信。

    BR
    Tsvetolin Shulev