This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:应用图像电弧

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192626/lp-am263-appimage-parcing

器件型号:LP-AM263

在将.appimage 刷写到 QSPI 之前、我想搜索.appimage 文件以查找更新结构。 是否有办法确保该结构存储在.appimage 中的特定偏移或类似内容中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    解析应用程序映像中的结构非常困难。 让我来看看这个、然后再回到这个问题上。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    几个问题-

    1.是数据段还是 BSS 段的结构部分?

    这是因为.appimage 仅存储加载段。 因此、如果结构是 BSS 等空载段的一部分、则会出现问题。

    2.如果它是数据段的一部分,那么您是否可以尝试将它放在某个单独 的“隔离”段中。

    如果发生这种情况,很容易从 RPRC 中确定结构。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是数据段的一部分。

    我可以在应用程序映像中找到它、但我想知道我是否可以强制它进入应用程序映像中的某个位置。  因为找到它需要太多的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我已经分析了这种可能性、但应用程序映像是一个编译后步骤、您无法将编译时中的段用作编译后处理的一部分。 即使将其移动到特定段、也无法确保其在应用程序映像中保持恒定偏移。

    此致、
    Aakash