This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ROM 引导 R5引导加载程序中的 AM64x/AM62x SoC 冗余/恢复引导支持

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190873/faq-am64x-am62x-soc-redundant-recovery-boot-support-in-rom-booting-r5-bootloader

针对最近的 e2e 帖子、常见问题解答列出了在 K3 SoC 中的 ROM-Boot-Loader (RBL)加载 R5F-BL (引导加载程序)中的冗余/恢复引导支持、即 AM64x、AM62x、AM62A……

常见问题解答还讨论了由 GP/HS 上的 RBL 进行 R5-RBL 完整性检查的相关主题。

这些 SoC 级内置功能对于用户实施一系列用户案例非常有用-正常启动、闪存、OTP 密钥编程、现场软件更新等。 系统设计和要求进行优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、片上 RBL 引导 R5F-BL 中的冗余/恢复引导支持摘要
    RBL 在 SoC 级引导 R5F-BL 时提供两级冗余/恢复引导支持、如下所示:
    a。 从主存储器引导介质(xSPI、eMMC/SD、GPMC...)的 R5F-BL 预闪存@主要偏移(即0x0)和@冗余偏移(即0x400000)的双份副本 由板载 SoC 引导模式引脚配置。
    b。 如果 RBL 未能通过主存储器引导介质中 R5F-BL 的完整性检查、RBL 将继续引导过程、方法是从板上 SoC 引导模式引脚配置的备份引导介质加载 R5-BL。

    2.基于 GP/HS 上 x.509证书的 R5F-BL 完整性片上 RBL 检查摘要
    a。 RBL 使用基于 x.509证书的 PKI 来验证 R5-BL 的完整性和机密性(可选)、然后在 GP/HS 上的 R5F 上启动 R5-BL
    b。 R5-BL 属性、即大小、偏移、SHA512 (R5-BL)等... 都嵌入在 GP/HS 上 R5-BL 的 x.509证书中

    3. GP/HS 上 x.509证书/签名验证的差异
    -在 HS 上
    X.509证书使用 HS 的用户"真正"专用 RSA 密钥签名。 在 HS-SE 上的安全引导过程中、
    a。 RBL 首先验证从 x.509证书中读取的 RSA 公钥与之前在工厂时 HS-FS 上用户在 OTP 密钥配置过程中配置到 SoC 中的 RSA 公钥散列以及用户的其他密钥材料。
    b。 成功检查从 x.509证书读取的 RSA 公钥后、RBL 使用公钥验证 x.509签名。
    c。 成功验证 x.509签名后、RBL 通过基于大小的 R5-BL 属性计算 SHA512 (R5-BL)、与 x.509证书的偏移量、并将其与从 x.509证书读取的 SHA512 (R5-BL)进行比较来检查 R5-BL 完整性。
    -在 GP 上
    X.509证书是使用任何 RSA 密钥签名的"自签名 x.509证书",在 GP 上进行 POR 后启动期间,R5-BL 完整性由 RBL 根据大小、偏移量、SHA512 (R5-BL)的 R5-BL 属性(来自"自签名 x.509证书")进行检查。
    请注意、在 TI SDK 中、特殊配置的 RSA DEEPgenerate 密钥用于为 GP 生成"自签名 x.509证书"、其中步骤 A/。 在上述 HS 情况下、基本上是"旁路"的、步骤为 b/c 都是"计算简化的"。

    4.. GP/HS 的相同 x.509证书体系结构/流程的优势
    -它可以在原型设计、生产和部署阶段促进软件开发。 例如、可以使用"自签名 x.509证书"、但不需要在初始软件开发/测试期间访问安全密钥服务器... 在 GP/HS-FS 上
    -在 GP/HS-FS 上最初的软件开发/测试阶段使用"自签名 x.509证书"签名的开发软件在 HS-SE 上进入生产阶段时自动取消,在该阶段中,只有使用用户匹配的"真实"RSA 私钥签名的真正"x.509证书"软件才起作用。