工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我在编译中得到这条注释、它会显示在我编译的每个文件中;最终会花费更多的时间来编译、因为它会打印这些注释。
尽管在构建属性中将 eabi 用作默认值。 是否有任何方法可以消除为每个文件生成的备注。
备注#24038-D:从 C6000代码生成工具8.0.0版开始、唯一支持的 ABI 是 ELF EABI。 不需要指定--ABI 选项
此致、
新泽西州
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我在编译中得到这条注释、它会显示在我编译的每个文件中;最终会花费更多的时间来编译、因为它会打印这些注释。
尽管在构建属性中将 eabi 用作默认值。 是否有任何方法可以消除为每个文件生成的备注。
备注#24038-D:从 C6000代码生成工具8.0.0版开始、唯一支持的 ABI 是 ELF EABI。 不需要指定--ABI 选项
此致、
新泽西州
[引用 user="NancyJ"]Yordan、您好
请帮我将器件型号更改为编译器、以便他们可以查看。
我认为、它与 Processor SDK 无关、因为我的问题没有得到解答。
我无法更改器件型号以重定向它。
此致、
Nancy
[/报价]
您好、Nancy、
我们联系了编译器团队、他们说这是由于 Processor SDK 中使用需要删除的选项"--abi=eabi"的 makefile 或 CCS 工程造成的。 您能否共享正在使用的 makefile 文件或 CCS 工程? 这是否基于我们的示例之一?
您好、Sahin、
我使用的是 Code Composer 版本6.2.0.00048
C600编译器版本:8.2.1
我有自己的项目。
无法在 makefile 上更新该文件、因为 makefile 文件显示"自动生成的文件"。 请勿编辑!"
CCS 属性上必须有一些选项、这应该有助于正确消除它? 生成用于构建和链接的 makefile
我已附加生成的 makefile 大型机以供参考。