请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 主题中讨论的其他器件:AM4372
在基于 am4372的定制电路板中、我们使用 mcspi0接口。 在 uboot 中、它正常工作。 因此、引脚多路复用器或硬件中没有问题。
但在 Linux 5.10中、CS 运行正常。 但时钟在一段时间内一直处于低电平、然后变为高电平。
有人能解释一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Supriyo:
这是否与以下主题中的问题相同? 或者、您是否在以下主题中取得了任何进展并面临新的症状?