主题中讨论的其他器件: J721EXSOMXEVM、 TDA4VM、 SysConfig
各位专家、您好!
我正在 SK-TDA4VM 电路板上的 J3 40引脚接头中启用 SPI。
我是指 本 指南和本指南。
我下载 了 此 SDK 并更改了以下 DTS 文件以启用 SPI。
1:board-support/linux-5.10.153+gitAUTOINC+90c3a58fd2-g90c3a58fd2/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-common-proc-board.dts
2:board-support/linux-5.10.153+gitAUTOINC+90c3a58fd2-g90c3a58fd2/arch/arm64/configs/tisdk_j7-evm_defconfig
使用以下命令进行编译:
使 arch=ARM64 cross_compile=aarch64-no-linux-gnu- linux-dtbs
将 DTS 编译为 dtb 文件后、我将其复制到目标板的/boot 文件夹中。
但在重新引导后,/dev/sev 仍缺少 spidev。
我的主要需求是通过40引脚 J3接头从传感器读取数据。
请告诉我如何解决该问题。 提前感谢您的任何帮助。
e2e.ti.com/.../0675.k3_2D00_j721e_2D00_common_2D00_proc_2D00_board.dts.txt
此致、
Harendran MG