This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何使用 SysConfig 工具中的 DDR 子系统寄存器配置

Guru**** 2581775 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1186941/am6442-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

是否有有关如何使用 SysConfig 工具中的 DDR 子系统寄存器配置的文档?

我们的客户希望了解如何在 SysConfig 工具中的 DDR 子系统寄存器配置中配置一些设置。 他们特别想知道如何配置 VREF 控制的设置。

您能否告诉我如何在 AM64x/AM243x 的工具中配置 VREF 控制的设置?

顺便说一下、可以找到有关 J7的更多信息。 有关 DDRSS 寄存器配置工具(电子表格)中各种设置的信息、请参阅文档(SPRACU8)。

www.ti.com/.../spracu8a.pdf

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke、无需更改工具中默认的 VREF 设置。  该值最终会在引导的 DDR 初始化和训练阶段发生更改。   

    实际上、大多数参数将保留为最大频率配置的默认值。  唯一需要更改的是系统配置参数。  大多数参数都有弹出式工具提示、可帮助配置该特定参数。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="1187" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1186941/am6442-how-to-use-the-ddr-subsystem-register-configuration-in-sysconfig-tool/4472335 #447235"]不需要从工具中的默认值更改 VREF 设置。  该值最终会在引导的 DDR 初始化和训练阶段发生更改。  [/报价]

    需要从工具中的默认值更改 VREF 设置的情况是什么?

    我们的客户希望清楚地知道、实际上不需要更改其 DDR4设计工具中默认的 VREF 设置。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daisuke

    感谢您的参与。

    美国假日后、请延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF 设置只是训练算法开始的初始设置。  应根据驱动强度和端接设置来确定。  例如、对于写入、如果默认输出驱动器阻抗设置为40欧姆、并且存储器中的端接设置为40欧姆、则理想的 VREF 为:

    (VOH - VOL)/2+VOL =(1.2-0.6)/2+0.6=0.9V、即 VOH 的75%。   

    还可以从 DDR 数据表中获取各种驱动强度和端接设置的值。

     

    工具中的默认值不会与此完全一致。  我将在下一次修订中进行这项调整。  实际上、任何大约75%的设置都应该很好、因为这个值被训练为一个最佳基准电压。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    感谢你的答复。 很抱歉耽误你的回答。

    此致、

    Daisuke