This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189943/tda4vm-tda4

器件型号:TDA4VM

您好!

我一直在尝试为 J721e 电路板构建 QNX SDK RTOS;来自此处的说明: software-dl.ti.com/.../build_steps_j721e.html

有关最新版本(08_05_00)、请访问此链接: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-jacinto7/08_05_00_06/exports/docs/build_steps_j721e.html

文件名:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11.tar.gz 和 ti-processor-sdk-qnx_j721e_08_05_00_06.tar.gz

我已安装发行说明中列出的所有 QNX 依赖项。

按照中的说明进行操作、直到我运行"make QNX_FS_CREATE "。 我尝试过多次,但使用8.05版本时,在/j721e/*中不断出现此错误:没有此类文件或目录

附加详细跟踪日志:

CP -RFL /home/user/qnx710/target/qnx7/aarch64le/usr/lib/graphics/dummy/libWFDdummy.so /home/user/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/psdkqa/qnxfs/usr/lib/graphics/j721e
CP -RFL /home/user/qnx710/target/qnx7/aarch64le/usr/lib/graphics/j721e           /home/user/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/psdkqa/qnxfs/usr/lib/graphics/j721e
cp:不能 stat '/home/user/qnx710/target/qnx7/aarch64le/usr/lib/graphics/j721e /*':没有这样的文件或目录
/home/user/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/psdkqa/qnx/scripts/qnx_fs_create_qnx710.mk:41:目标'QNX_SDK'的配方失败
make[1]:***[QNX_SDK]错误1
make[1]:离开目录'/home/user/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/psdkqa/qnx
make:***[makefile:202:QNX_FS_CREARE]错误2.
用户@用户-VirtualBox:~/ti/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/psdkqa/qnx

虽然我的设置中没有/graphics/j721e 的确切文件夹/*,但我有文件夹:dummy、j721s2、jacinto7、Vulkan。 我尝试将 j721s2的内容复制到文件夹中、但遇到其他错误。

这是因为版本说明没有涵盖我需要从 QNX 安装的一些附加软件包吗?

或者、这是因为我正在处理的下载版本不完全匹配? 08_05_00_11与08_05_00_06对比?

或者我是否缺少一些系统依赖项?

请提供建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyank、

    PSDK QNX 8.5的发行说明指定测试中使用的是 Screen Package 3.2,并且 需要联系 QNX/BlackBerry 进行访问。

    这意味着在 TI 测试和发布 PSDK 8.5时、TI 可以使用3.2 Screen 软件包、但 QNX 尚未将3.2 Screen 软件包上传到 QNX 软件中心(QSC)。

    4.1.版本说明- 08_05_00—Processor SDK QNX J721E (TI.com)

    在我的本地计算机上检查时、现在可以从 QSC 下载屏幕软件包。  

    建议从 QSC 下载 Screen 3.2软件包、并且所提到的文件夹差异应得到解决。   如果您的 QSC 版本/视图未显示屏幕3.2、则建议联系 QNX/BlackBerry。

    此致、

    基普