This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2:如何验证 SDK v3.03中使用的 SSD 型号?

Guru**** 2545010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/683437/rtos-tda2-how-can-i-verify-ssd-model-be-used-in-sdk-v3-03

器件型号:TDA2

工具/软件:TI-RTOS

1.如何验证 SDK v3.03中使用的 SSD 型号?

2.是否有任何文档可以 验证添加 SSD 模型的算法优于旧模型?

我找不到任何文档。

我想知道这个问题的答案。

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen,

    您是否正在寻找如何运行用例或 SSD 型号?

    为了运行用例、我们在中记录了它

    VisionSDK_UserGuide_TI_DeepLearning.pdf 位于 vision_sdk\docs\FeatureSpecificUserGuides 下

    章节:
    3. TIDL 文件 I/O 用例
    4.构建并运行语义分割用例
    5.构建并运行 TIDL 对象检测用例

    说明如何使用/验证 SSD 型号用例


    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有用户指南建议的文件。

    但我无法 运行 TIDL_OD 用例

    如何运行 TIDL_OD 用例?

    我 必须设置什么配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    本主题将在本主题中讨论:
    e2e.ti.com/.../688587

    此致、
    Yordan