This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:关于 TLV320AIC34#39 Linux 驱动程序和 devicetree。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/684677/linux-about-tlv320aic34-s-linux-driver-and-devicetree

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC34

工具/软件:Linux

大家好、我在 https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/p/683930/2521502#2521502上发布了一个问题

我不知道在 这个论坛上发表这个问题是否合适。 如果不合适、我可以在哪个论坛发布此帖子?

我想知道 linux4.9.0驱动程序 tlv320aic3x.c 是否支持 tlv320aic34,如果 支持,我应该如何为 aic34编写.dts 文件?

Steve Wilson 说、我必须将该器件视为两个单独的 AIC3106s、AIC34的寄存器是否与 AIC3106完全兼容?

此致、  
-yang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ynng、

    Linux 4.9.x 驱动程序 tlv320aic3x.c 支持 TLV320AIC34编解码器、但有一些特定的内容。 如您所知、TLV320AIC34编解码器具有4个通道、它被分成2个独立的 I2C 从器件、其中包含单独的地址。 有关更多详细信息、请参阅 TLV320AIC34数据表第9.5节"编程"、网址为:
    www.ti.com/.../slas538b.pdf
    因此、您应该将 TLV320AIC34编解码器配置为2个单独的代码、每个代码具有2个通道。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    这真的对我很有帮助、我会尝试它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有一个问题、 我现在使用 TLV320AIC34来实现4通道单声道音频输出、但许多设计都像 AM335x 输出立体声音频。 这将占用两个 DAC、并且不会实现4通道单声道音频输出的效果。

    如果一个 DAC 路由到一个通道单声道音频、如何设计原理图? 是否应将 HPLOT_A、HPLOT_B、HPROUT_A、HPROUT_B 连接到立体声插孔、其他 HPLOC_A 等。是否正在挂起未连接? 而 HPLOT_A 连接 到立体声插孔的 L 和 R 以实现 单声道音频输出?

    非常感谢、此致!

    -yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ynng、

    请打开有关原理图相关问题的新主题。 这将有助于正确处理。

    BR
    Tsvetolin Shulev